This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于当前单色调应用的Survey Direct Sensing

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608718/survey-direct-sensing-for-current-monotor-use

主题中讨论的其他部分:INA181INA260

大家好,

您能帮助我们推荐合适的TI电流监控解决方案吗?

应用条件如下

1.测量值5A-45A,电流高达75A

2.问题:电阻分流器会影响功耗

3.可以是单端和不同端

4.可以是单功率和正/负功率

5.精度10 %~20 %

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    容英,

    INA181似乎是满足您需求的合理选择。 在产品页面中 ,有一个工具可根据所选的感应电阻值和预期电流计算错误,因此您可以根据您的要求来使用这些值并计算功率消耗。

    如果您要查找数字输出,则还有其它选项,例如INA260。