This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 视频运算放大器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA361, OPA360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599867/video-operational-amplifier

主题中讨论的其他部件:OPA361OPA360

尊敬的团队:

我正在寻找像TSH62这样的视频运算放大器。

请参阅以下链接。  我们是否有类似的解决方案? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我认为我们没有与TSH62类似的解决方案。 我们拥有的最接近的是OPA360和OPA361,但其工作电压为2.7V至3.3V,与TSH62相比,其BW较低。 如果客户愿意进行外部第三订单筛选,那么我认为我们有很多解决方案可供推荐。

    此致,
    Rohit