This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:单端转换为两个等幅输出差分信号,输出+和放大;输出-带有+1.5V偏移电压(I/P直流至400MHz)

Guru**** 2517540 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401EVM, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599831/lmh3401-single-ended-conversion-to-two-equal-amplitude-out-differential-signals-both-out-out--with-1-5v-offset-voltage-i-p-dc-to-400mhz

部件号:LMH3401

您好,

 

我正在尝试使用LMH3401EVM评估板从单端输入生成两个差分信号。 我有SBOU145用户指南的副本,但尽管如此,我仍在努力获得我想要的性能。 评估委员会没有做我期望它做的事情**(**根据阅读SBOU145用户指南预期做的事情)。

 

要求:

输入频率范围为直流至400MHz。

我需要两个输出+和输出端口上的偏移电压,以及这两个通道之间良好的振幅平衡(在10毫伏或更好的幅度内)。

 

问题在于,当我终止负载为50欧姆的差分端口中未使用的时,设备无法按预期的方式工作 -每个输出端口上的偏移电压不同。

我还在努力设置所需输出偏移电压的实际值(两个通道上均为+1.5V)。

 

我附上了我 所执行的一些测试的Excel表–希望该表能够更好地了解此问题。 请参阅随附的LMH3401-Test-Table。

 

为了满足我的需求,LMH3401EVM评估板需要进行一些修改,我附上了我所使用的‘评估板’的几张照片。

评估板构建标准目前为'收到',即我没有对'评估板'进行任何修改。 注:与评估板的实际连接在Excel表中有详细说明。

 

一个令人刻录的问题是,该设备是否真正在直流频率下工作?

感谢您的参与/支持

此致

Derek Wyncoll

e2e.ti.com/.../LMH3401_2D00_Test_2D00_Table.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    是的,LMH3401适合直流工作。

    我认为 您的设置中发生的情况是,您在输入端引入了DC偏移,由于  未驱动输入端与50欧姆接地短路,该偏移随后传播到输出。 这主要是因为用于驱动单端输入的信号发生器是交流耦合的(支持从0.3 到400MHz),而非驱动输入端是直流耦合的,带50欧姆到GND。 在单个5V电源或+LMH3401电源上,此 输入不平衡会导致 不相等的直流电流 从3.9 输出的两侧通过内部反馈(RF)和增益(Rg)设置电阻器流向输入,从而在输出端引入直流偏移。 在分离式+/-2.5V电源上,这不是问题 ,因为 输入和输出信号都是参照GND的,因此没有直流电流通过LMH3401输出流至输入。

    一种固定方法是在50欧姆接地端接至GND之前,在非驱动输入端使用外部直流阻塞盖,以便LMH3401输入保持平衡。 此修复程序主要用于测试目的,而不是用于实际实施。 在实际实施中,您将非驱动输入50欧姆电阻 设置为与驱动单端LMH3401输入的电源相同的直流电压。 解决此问题的另一种方法是在 源 输入上使用Bias-T ,以便您可以将 从动输入上的已知直流电压设置为LMH3401的非从动输入端。 有关此主题的详细信息,请参阅TI设计部分5.1 :

    另外,还必须注意LMH3401的输出共模电压设置在10欧姆内部电阻器之前。 因此,在VCM引脚上设置1.5V将在LMH3401输出处设置1.5V,然后设置10欧姆内部电阻器。 现在,如果您用50欧姆至GND端接OUT+和OUT-,则由于电阻电压分割,您将在这些节点处记录0.75V。 在实际实施中,通常使用100欧姆差分,而不是每个50欧姆到GND,以避免电压分割。

    此致,

    Rohit