This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:WSON软件包的可用性

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599904/tlv9062-availability-of-wson-package

部件号:TLV9062

您能告诉我,何时提供带WSON封装(2 x 2 mm)的TLV9062IDSGR吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    样品将很快提供。 让我与我们的系统团队确认一下,我们将按照计划的发布时间表与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Francois,

    WSON封装的TLV9062样片将于6月在线订购。 如果您现在想要工程样品,请向我发送一封私人邮件,其中包含您的联系信息。

    谢谢!

    Tim Claycomb