This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:多个INA3221,使用同一I2C总线

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608571/ina3221-multiple-ina3221-n-a-same-i2c-bus

部件号:INA3221

大家好,

在同一I2C总线上可以连接多少INA3221?

因为根据布线的不同,可能有4个不同的地址:0x40x,0x41,0x42和0x43。

通常使用I2C总线时,地址是7位,最后一个是通知它是否用于R/W正确?

所以同一I2C总线上的INA3221最大值是两个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在E2E论坛上发布信息,

    如果总线上没有其它使用相同地址的设备,则同一总线上最多可以有四个设备。

    所有四种寻址组合都小于128,因此可以用7位二进制数表示,该数字向左移动以适应器件数据表上的MSB位置(如图27所示)。 最后一位表示R/W状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢你,明白了;-)!

    祝你度过愉快的周末,