This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401EVAL:单端转换为两个相等的振幅输出差分信号,输出+和放大器;输出-带有+1.5V偏移电压(输入/输出直流至400MHz)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401EVM, LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599827/lm3401eval-single-ended-conversion-to-two-equal-amplitude-out-differential-signals-both-out-out--with-1-5v-offset-voltage-i-p-dc-to-400mhz

部件号:LM3401EVAL
主题中讨论的其他部件:LMH3401EVMLMH3401LM3401

您好,

 

我正在尝试使用LMH3401EVM评估板从单端输入生成两个差分信号。 我有SBOU145用户指南的副本,但尽管如此,我仍在努力获得我想要的性能。 评估委员会没有做我期望它做的事情**(**根据阅读SBOU145用户指南预期做的事情)。

 

要求:

输入频率范围为直流至400MHz。

我需要两个输出+和输出端口上的偏移电压,以及这两个通道之间良好的振幅平衡(在10毫伏或更好的幅度内)。

 

问题在于,当我终止负载为50欧姆的差分端口中未使用的时,设备无法按预期的方式工作 -每个输出端口上的偏移电压不同。

我还在努力设置所需输出偏移电压的实际值(两个通道上均为+1.5V)。

 

我附上了我 所执行的一些测试的Excel表–希望该表能够更好地了解此问题。 请参阅随附的LMH3401-Test-Table。

为了满足我的需求,LMH3401EVM评估板需要进行一些修改,我附上了我所使用的‘评估板’的几张照片。

评估板构建标准目前为'收到',即我没有对'评估板'进行任何修改。

 

一个令人刻录的问题是,该设备是否真正在直流频率下工作?

感谢您的参与/支持

此致

Derek Wyncoll

 e2e.ti.com/.../3348.LMH3401_2D00_Test_2D00_Table.xlsx</s>3401

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Derek:

    由于您在输入的部件号中省略了"H",您的帖子 被无意中放入LED驱动程序论坛(我们有一个没有"H"的LM3401)。 因此,我将把它移到适合您的论坛。

    此致,

    彩色