This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:输出电压噪声

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607837/opa857-output-voltage-noise

部件号:OPA857

你(们)好

请检查以下计算是否正确。

我们希望以Vrms单位获得输出电压噪声。

根据数据表,图26和图27中给出了输入参考电流噪声密度(I_n)。

如果假定BWN (噪声BW)=135MHz,

I_n (20千欧,无电容)的读数为~1.5pA/√Hz,如图26所示。
从图27中,I_n (5Kohm,无电容)可读数为~0.7pA/√Hz。

使用这些值,

电压噪声密度(e_n)可获得1.5pA/√Hz * 20kohm = 30nV/√Hz。  同样,0.7pA/√Hz * 5Kohm = 3.5nV/√Hz。


因此,输出电压可以是30nV/√Hz *√135MHz = 340uVrm,每个Tz增益可以是3.5nV/√Hz *√135MHz = 40uVrms。

这种理解是否正确?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为理解不正确。

     OPA857数据表的图26和27中给出的输入参考电流噪声密度 是每个频率点的点噪声(或电流噪声)。 要计算NPBW 135MHz的总输出噪声,您应根据从DC到135MHz的频率,将每个单独输入参考电流噪声密度术语相集成(或计算下的区域),并将其乘以Tz增益。

    但是,如果您要选择直流至135MHz频谱的平带输入参考电流噪声密度值并使用计算方法,那么您可能会得到与积分公式近似的总输出噪声。

    不同Tz增益设置的数据表的图7中提供了RMS输入参考电流噪声总量。 要计算总输出电压噪声(Vrms),您只需将这些值与其各自的Tz 增益相乘。  因此,对于Tz = 20k,RMS输入将电流 噪声称为 ~16nArms,总输出噪声为320uVrms。 同样,如果Tz = 5k且输入将RMS电流噪声称为~26nArms,则总输出噪声将为130uVrms。 以上两种总输出噪声计算均适用于135MHz的NBW。

    此致,

    Rohit