This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:上拉电阻器的最大值,使输出晶体管在打开时处于饱和状态

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608041/lm393-n-max-value-of-pull-up-resistor-to-allow-output-transistor-to-be-in-saturation-when-turned-on

部件号:LM393-N
在“线程:LM393”中讨论的其它部件

当 输出晶体管应该打开时(输出集电极电压低),允许LM393比较器的输出晶体管处于饱和状态的3.3V上拉电阻器的最高值是什么?

如何计算此值?

此致,

尼蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nitesh:

    电阻值上限的限制是输出级的负载电阻和泄漏电流以及负载能力。

    数据表在电气表中有"输出泄漏"或"高电平输出电流"规格。 它显示的典型值为100pA,最大值为1uA。

    所以如果你有一个3.3V电源和10M上拉,那么漏电流会导致1mV的电阻下降(100pA*10M=1mV),这将使“高”电压为3.299V。

    但如果使用1uA的最大值,1uA * 10M = 10V! 显然,对于此电阻值,电流过大。 因此,您必须平衡泄漏电流与高输出连接。

    另一个限制是输出上的任何负载。 当输出为高电压时,任何负载电阻都将创建带有上拉电阻的分压器,任何栅极输入的输入电流都将导致与输出泄漏类似的问题。

    此外,上拉电阻器越大,当电容通过上拉电阻器充电时,输出电容对上升时间的影响就越大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul,感谢您的清晰回复。 这非常有帮助!
    此致,Nitish