This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:工作温度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227, OPA4227, OPA227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608071/opa2227-working-temperature

部件号:OPA2227
主题中讨论的其他部件: OPA4227OPA227

您好,先生:

OPA227 / OPA2227 / OPA4227系列相同,但工作温度不同。

请帮助检查谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    感谢您的提问,非常好! OPA227,OPA2227和OPA4227的工作温度范围应为-40°C至85°C 我已更新了此内容,不久将会在网站上反映出来。