This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC339:比较器的钳位电流

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607884/tlc339-clamp-current-of-the-comparator

部件号:TLC339

我在其中一个VCC=3.3V和GND的电路中使用TLC339比较器。 我附上了示意图。 输入是频率为100Hz的方波,振幅为+/- 15V。

当输入为-15V时,二极管将为正向偏压,IC的输入将看到-700mV,这是否会给IC造成任何问题? 根据数据表,最大输入电压为-300mV。 但钳位电流为+/- 3mA。根据原理图,我们不会超过3mA电流。

如果您有任何疑问,请告诉我??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLC339的内置ESD二极管可在电流受限的情况下保护其输入免受超出范围的输入值的影响。 在您的情况下,最大电流小于700mV/1k=0.7mA,这在可接受范围内。 因此,您的电路在输入电平方面很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此输入信号是否会影响比较器的任何性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的情况下,输入相关参数(如输入偏置电流,CMRR等)可能会受到影响。 可将影响降至最低的选项包括:

    1.与齐纳二极管平行添加低正向偏置肖特基二极管,以降低最坏情况下的负电压
    2.将电阻器R353从1k增加到say10k或甚至100k以限制电流