This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC904:高直流电压生成

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC904, DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608093/dac904-high-dc-voltage-generation

部件号:DAC904
主题中讨论的其他部件: DAC5682Z

我想生成10伏的高直流电压,电源为24伏。

我想使用此DAC来生成电压。您是否可以建议在DAC904之后使用放大器来生成10伏DC?

根据数据表dac904可产生20mA电流,如果我使用50欧姆端接,则传输电压将为1伏。所以我想放大我的信号10次。

我应该使用电压放大器还是电流放大器?

您是否建议使用任何TI器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijay,

    我建议您查看参考信息,该参考信息涵盖了在输出上使用DAC5682Z和高速放大器的类似主题。 参考设计信息位于以下位置: www.ti.com/.../TSW3070EVM ,标题称为- TSW3070EVM:放大器与电流接收器DAC的接口-任意波形发生器演示。 虽然设计是为了生成任意波形,但我相信您可以根据您的应用调整图示的一些原理。

    最佳,
    标记