This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:向输出引脚施加电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607310/lm675-applying-voltage-to-output-pin

部件号:LM675

你(们)好

我们的客户正在评估LM675,他们有疑问。

在未通电的情况下,LM675的输出(4引脚)可能会施加电压(+/-0.7V, 1.4Vpp)。

这是否可以接受LM675输出端子的电压?

能否告诉我们您的观点?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果您能回复,我将不胜感激。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好na na78,

    在未通电的情况下,LM675的输出(4引脚)可能会施加电压(+/-0.7V, 1.4Vpp)。 这是否 可以接受LM675输出端子的电压?

    LM675具有从输出引脚到每个电源引脚的内部输出保护二极管。 这些是 电源二极管,如果在电源关闭时电源针脚到接地之间存在低阻抗路径 ,则这些二极管中的一个或另一个将变为偏压并夹紧施加的电压。  在应用+/-V 0.7 时,电流应完全在二极管的电流处理能力范围内。 大多数电源在关闭时显示为高阻抗,因此在这种情况下,电流极少。

    这不应该是LM675的问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程