This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2830:差分输入

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607391/opa2830-differential-input

部件号:OPA2830

尊敬的先生  

在OPA2830中,我看到差动输入电压的最大值是+/-2.5V

因此,它表示如果input+=4V,input-=1V  

input+-input-=3V,

opa2830可能损坏??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    是的,如果存在这样的情况,则OPA2830输入可能无法正常/可靠地工作。

    此致,
    Rohit