This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:高线性ADC驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4503, THS4511, LMH6552, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607085/lmh6552-high-linearity-adc-driver

部件号:LMH6552
主题中讨论的其他部件:THS4511,,THS4503 THS4509

你好

我想使用 14位65MSPS ADC构建高线性数据采集

使用 50欧姆同位电缆时,信号源在0.5Vpp和10kHz至10MHz之间。

  • 但我想 使用FDA (如LMH6552, THS4503,THS4509或THS4511)驱动它吗? 哪一种更适合我的设置? 或者您是否有更好的建议?
  • 我能否  将同轴电缆的输出端直接连接到ADC驱动器的输入端?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.可以使用您建议用于驱动14位65MSPS ADC的任一FDA。 我会为您的应用从FDA中选择一个具有更好噪声数据的应用程序。
    2.应该可以将同轴电缆输出直接连接到ADC驱动器的输入端。

    此致,
    Rohit