This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189可用性

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2189, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615824/opa2189-availability

主题中讨论的其他部件:OPA2189OPA189

目前,设计工业控制板和OPA2189看起来非常适合。  但是,为了实现远程操作,我们需要在2017年10月1日前提供样品,并在2018年1月1日前提供生产部件。


是否有任何方法可以了解产品开发/发布计划是否允许我们使用此零件?  如果有帮助,我们很乐意签署NDA。


目前可为(单个) OPA189提供生产前样本。  如果没有任何“官方”信息,是否有人记得我们可以推断出的其它OpAmp零件系列的提前发布时间?


谢谢,Scott。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott,
    我们已经提供了有限数量的OPA2189样本。 请通过rpuzio@ti.com联系Raphael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    RTM时间范围内是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    我是精密放大器营销经理Ying Zhou。 OPA2189 (双通道)目前正在开发中。 您是否可以给我发送电子邮件以供进一步讨论?

    我的电子邮件地址: y-zhou@ti.com

    谢谢你。