This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7372:LM7372和THS3112 theta-JC (热阻,接线盒)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7372, THS3112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615570/lm7372-lm7372-and-ths3112-theta-jc-thermal-resistance-junction-to-case

部件号:LM7372
主题中讨论的其他部件: THS3112

您好E2E:

您是否知道LM7372和THS3112 (SOIC-8封装)的theta-JC (热阻,接线至外壳)是什么?  所有SOIC-8部件是否大致相同(https://e2e.ti.com/support/amplifiers/etc_amplifiers__other_linear/f/18/t/61.3456万?keyMatch=THETA%20JC%20SOIC-8&tisearch=Search-EN-Everything)?

我正在尝试估计功耗和 交叉点温度,并将我的计算与测量数据相关联。

谢谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    我们刚刚向热建模团队发送了建模请求,这通常需要3-4天。 当我们听到他们的声音时,我们会回复您。 SOIC-8 D封装和/或DDA (散热垫)封装需要theta-JC吗?

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    两者都很好。 此外,我在应用程序中发现DDA封装上的散热垫未使用(即主板没有支持它的散热功能)。 您能否为该案例提供theta-JC或theta-JA?

    谢谢!

    拉塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    带有未连接散热垫的DDA封装与D封装的热等效物。

    对于THS3112 D封装:Theta JA=Theta JC, 48.8 ;Theta 51.1 ;psi 107.8 8.7 ; psi JB= 50.4。 我仍在等待DDA。
    对于LM7372,DDA封装为8引脚(LM7372MR/NOPB),而D封装为16引脚(LM7372IMA/NOPB)。 我同时提出了这两项要求,目前仍在等待答复。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    上面的待处理信息在哪里?

    谢谢!

    拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russell:

    LM7372IMAX (D封装,16引脚):Theta 60.8 ;Theta 24.5 ;Theta 24.4 ;psi 1.0 ;psi 24.2。

    还在等待其他两个。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    THS3112CDDA:Theta 40.1 ;Theta JC,60.3 ;Theta 14.0 ;psi 3.8 ; PSI 14.2 ;Theta JC,4.4。

    我还在等待最后一个。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢肖恩!

    最后一个信息何时会出现?

    拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russell:

    LM7372MR/NOPB仍在热建模请求队列中。 完成后,我将立即向您传递信息。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    只是想在这里跟进。 您是否拥有模型完成时间的ETA? 谢谢!

    拉塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russell:

    我刚刚给热模型分析员打电话,他说他将在本周结束前获得。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适用于LM7372MR/NOPB
    Theta JA = 39.8
    Theta jc,顶部= 61.2
    Theta JB = 14.5
    磅/平方英寸JT = 3.5
    磅/平方英寸JB = 14.6
    Theta jc,底部= 3.6