This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:ONET8551.

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620962/onet8551t-onet8551

部件号:ONET8551T

尊敬的TI工程师,

我们目前使用TI ONET8551T生产光学通信模块。  故障率在老化后几乎达到0.3 %。
燃烧条件如下:施加100℃,3.3 V电压,24小时
我们想询问以下问题:
可靠性报告(故障率和工作寿命)
2.此TIA是否需要烧烤-如果是,则为?,TI建议的烧烤条件是什么?
3.早期故障率

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Henry,

    我无法轻松找到您的问题的答案。  据我所知,TI不需要对ONET8551T进行预烧。  我们的设计旨在实现长期可靠性,并且在产品上市之前,我们对大量零件进行了测试,以确保其在使用寿命内的可靠性。

    销售的每台设备都经过了生产后的测试,但我不知道这如何适用于"早期故障率"。

    我将了解我能为您找到的内容。

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Henry,

    我还有一个问题。 在100℃燃烧过程中,您是否有方法测量ONET8551T芯片的实际温度? 在℃数据表中,我们建议确保模具温度不会超过105 ̊ C。 当℃温度为100 ̊ C时,模具温度可能接近该限值。

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loren,

     

    我是SiFotonics的Wang Chen,我是Henry所提问题的最终用户。

    您能否解释为什么ONET8551工作温度最大限值为100C? 我发现其他TIA工作温度是125C交叉点温度。

    TI是否进行过任何实验来证明此部件只能在高达100C的环境温度(或105C的结点温度)下工作?  

    在发布之前,TI是否对此ONET8551部件执行了高温工作寿命(HTOL)测试?

    如果是,您能否将测试报告发送给我们? 包括HTOL测试条件,样品大小等  

    期待您的反馈。  

     

    王晨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wang,

    我仍在研究这个问题。  ONET8551的构建过程与我通常支持的产品不同。   

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loren,

    您何时可以回答我的问题? 这已经过去了半个多月。