Other Parts Discussed in Thread: OPA337, OPA191, TINA-TI, OPA140
您好,我正在寻求有关设计输入阻抗非常低的充电放大器的帮助。 我的基本电路设计如下所示:
R1是一个直径约为8英寸的多圈线圈(200-100圈,取决于线规),电阻范围为3欧姆至130欧姆。 在本应用中,我要改变线圈附近的磁场,然后在线圈中产生电流。 我想将电流集成起来,以找到线圈中流动的总电荷。 我预计0.5 将达到3常闭。 但是,磁场变化大约需要1秒,因此我一直在使用C1 = 30 nF和R2 = 30 Mohm。 当线圈中没有信号时,R1和R2的组合会产生大量噪音。 是否有适合我的应用的好放大器?