This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903D和LM2903QD之间的差异

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621342/lm2903-difference-between-lm2903d-and-lm2903qd

部件号:LM2903

大家好,团队成员

可以告诉我们LM2903D和LM2903QD的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiao,您好!

    LM2903D和LM2903Q1之间的区别在于LM2903Q1已通过汽车认证。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊! 小心!!

    LM290x系列中有一系列较旧的“Q”器件,它们是商业器件生产,经测试符合汽车规格,但尚未完全通过汽车ACQ-100认证。

    真正的汽车ACQ-100合格器件的部件号中有"Q1",并且位于单独的数据表中。

    LM2903Q位于LM2903商业数据表上,被视为商业设备。

    经ACQ-100认证的器件已通过完整的ACQ-100认证,请参见LM2903-Q1数据表。