This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL714:输出方波的边缘出现故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618572/tl714-there-are-glitches-at-the-edges-of-the-output-square-wave

部件号:TL714

您好,

我使用5V (GND)电源电压,反向输入恒定2V和非反向输入5kHz正弦波(1.5V~2.5V)测试了TL714。

在方波的两端都有一些振荡。 当我提高正弦波的速度(比如1~2 MHz)时,情况变得平静甚至消失了。

我在电源上增加了旁路电容,甚至在输入处增加了小电阻,以降低噪音,以免滞后不足,但不起作用。

 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TL714是一款快速器件,输出上升/下降时间为5ns。 这需要高速布局技术。 TL714具有10mV的内置滞后,因此您不应在转换时受到"抖动"。

    电源或输出线路中的任何电感都可能导致接地线路中出现"振铃",这可能导致错误的触发器-与您看到的情况类似。

    性能取决于布局。 如果您正在测试插入到Protoboard的DIP适配器板上的电路,则如果布局不紧,则预期会响铃。

    最小化输出电容-因为电容负载会在输出充电/放电电电容负载时增加电源电流峰值-导致接地和电源反弹。

    如果您必须使用试验电路板,请将陶瓷0.1uF保护盖直接穿过电源引脚(电路板上),并尽量缩短电源和输出上的电线长度。 在1 cm 下,将布局和总电线长度保持紧固。