This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882EVAL:示例:LabVIEW可执行软件出错且无法运行

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621477/lmh6882eval-example-labview-executable-software-has-errors-and-does-not-run

部件号:LMH6882EVAL
主题:LMH6882中讨论的其它部件

您好,

无法运行LabVIEW可执行文件。  我下载了LabVIEW 2011运行时引擎(根据需要),但该软件甚至不允许您开始执行。  (播放箭头已损坏)。  我运行的是64位Windows 10,但我也在Windows 7兼容模式下尝试过此操作。  如果您向我发送源代码链接,我可以快速解决问题。

请注意,我是LabVIEW认证开发人员,所以我知道我在LabVIEW的讨论内容-- 实际上,源代码可能首先就包含在其中,因为它将使具有LabVIEW的用户能够更轻松地使用评估套件。

现在,我花了250多美元购买并在一夜内寄出的评估套件(另加80美元左右)未能帮助我解决我一直在处理的原始问题。  这是一个紧急问题,我无法轻松访问互联网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此链接指向不起作用的软件:

    www.ti.com/.../snoc009
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    请尝试使用National Instruments Run Time Engine 2011 SP1,然后尝试运行LMH6882可执行文件。 我认为这应该是可行的。www.ni.com/.../

    同时,如果SPI模式不起作用,您也可以使用LMH6882的并行增益控制模式来更改增益。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能错过了我说我已经做到的那一部分(LabVIEW 2011运行时,请参阅我的原始帖子)。 至于并行端口,这很好,但它并不能真正帮助我们解决我们的主要问题(6882的SPI控制)。 这就是为什么我们购买了评估版并在夜间发送它的原因。 如果没有正常工作的软件,它几乎是无用的。 如果TI没有及时的响应,在快递上花钱也是浪费钱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    LMH688x GUI未编码为在Windows 10或其Windows 7版本的兼容性上运行。 因此,最好切换到专用的Windows 7计算机来运行GUI。

    附件是相同的源代码: e2e.ti.com/.../LMH688x_5F00_EVAL_5F00_GUI2_5F00_Source.zip

    此致,

    Rohit