This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:I2C地址

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621555/ina219-i2c-address

部件号:INA219

大家好,

我的客户想知道何时确定地址。

您能否告诉我在图18中确定地址的时间?  客户想知道如何确定地址的机制。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/5355.INA219-I2C.ppt

 此致,

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    还有一个关于客户想要了解的信息的附加注释。

    当电源(VS)为3.3V且SDA/SCL被拉至3.3V时,输入电平没有差异。
    设备如何确定地址? 例如,A1=SDA/A0=SCL,A1=SDA/A0=SDA。

    此致,
    山口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山口,

    我已详细研究这方面的问题。
    部件的工作方式是通过采样和比较A0和A1输入来确定何时连接到SDA,SCL,VCC或GND。 只要I2C总线上的数据有效(根据I2C协议,0x00和0xFF是无效配置),该部件就会在1个I2C周期或9个时钟周期(ACK + 8位)内完成此任务。

    在操作上,A0和A1线只是内部进行比较并输出4位结果的缓冲区,因此有16种可能的地址组合。

    请在回答您的问题时告诉我。