This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:计算误差增益

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619825/amc1301-calculate-of-error-gain

部件号:AMC1301
主题中讨论的其他部件:ISO124

你好,团队成员。

我的客户想知道如何计算误差增益。

请告诉我一些问题。

#1是9.2 .2.1 中的(1)的公式,要省略吗?

你会告诉我完整的公式吗?

2 Rin的精度

请告诉我参考值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hayashi:

    您是否改变了对ISO124的想法? 我将检查AMC1301数据表中的方程式,并告知您是否有遗漏的内容。 对于Rin -批次之间的差异可能是+/- 1 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom San

    感谢您的快速回复。我没有告诉您此问题的详细信息。

    这个问题与ISO124的客户不同。

    此客户想使用数据表9.2 中的公式计算误差增益2 (1),(2)。

    目前,他们将能够计算如Rin批次到批次的变化。

    让我结束这个问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom San

    我再次确认如何计算。
    我的客户希望按数据表中图52所示进行电压感应。

    以下内容是否正确?

    |EG总计|=|EG|+ R3/Rin (1)
    目前,此公式中的R3被省略,但从长远角度看,它不能被忽略。
    当r3'不能被忽略时,是否将公式(2)添加到公式(1)中?

    EG的含义是"电气特性+/- 0.3 % "吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi,您好!

    方程式(1)将是假设未使用R3'的增益误差的第一阶估计,其中(2)在计算偏置电流的差异时给出更接近的近似值。 是,EG最大值为+/- 0.3 %。