This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07D:OP07DD规格问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV07, OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620532/op07d-op07dd-spec-question

部件号:OP07D
主题中讨论的其他部件:TLV07, OP07

大家好,

我可以知道TLV07 RTM计划吗?

查看Analod设备OP07DRZ的工作温度,范围为-40度至125度。 目前OP07DD操作系统额定值不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuo,您好!

    感谢您的提问! 既然您在谈论TLV07,我假定您在TI.com上找到了它作为APL设备。 APL允许您订购设备的预生产样品,以便您可以开始在我们的最新材料上进行原型设计。 您可以在此处找到产品文件夹的链接: www.ti.com/.../TLV07

    要回答您的特定问题,您很幸运。 TLV07将于2017年9月6日批量投产,因此只需一个多星期。

    订购一些免费样品,并告诉我是否可以帮助解决其他问题。

    谢谢!
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复。
    看起来新零件没有外部偏移修剪。 为什么?

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Duke:

    感谢您的提问!

    使用OP07,通过为偏移N1和偏移N2选择适当的值来调整输入偏移电压,这样您就可以在室温下使Vos接近零。 但是,此运算放大器的输入偏移电压的温度系数保持相当恒定。 最后,您只需在温度下偏移曲线。 大多数工业应用都具有广泛的温度范围。

    TLV07适用于客户对100 µV最大输入偏移电压的良好水平感到满意的应用。 此外,TLV07提供了更宽的工作温度范围,2.5 的功耗更低,输入偏置电流更低,并且GBW更高。

    谢谢!
    拉斐尔