This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV411:为该IC寻找可行的传感器

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD180, DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621375/drv411-looking-for-feasible-sensors-for-this-ic

部件号:DRV411
主题中讨论的其他部件:TIPD180

大家好,

在与此部件(TIPD180)相关的应用说明中,Tom建议使用Topstek 的TQPL50A被动闭环对称霍尔效应电流传感器。
上述传感器似乎不是一个容易获得的部件,而且在制造商的产品系列中似乎没有类似的对称传感器。 老实说,我很难找到这样的传感器。

有人能向我指出哪种商用传感器可以与 DRV411芯片配合使用的正确方向吗?

非常感谢,谨致问候,

jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juan,

    感谢您在E2E论坛上发布信息。
    关于TQPL50A的好问题。 我也找不到零件,但我联系了发布此设计的团队,希望几天后能听到他们的声音。 也许他们可以提供附加信息或功能等效部件。

    请与我一起度过几天。 有消息后,我将更新该线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan,您好!

    Topstek设备TQPL50A从未发布。  我知道目前没有完整的传感器可用。  

    您需要使用HW-322B等霍尔传感器以及磁芯来集中和推动助焊剂通过霍尔传感器。  我很抱歉地说,我未能从货架上找到磁芯。  您需要与磁芯制造商合作才能完成此操作。

    此致,

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    非常感谢您的迅速响应。
    我希望能够避免不得不采用定制的传感器,但不用担心,我会看到可用的信息。
    另一个线程中有人声称已使用IC很长时间,了解他们使用的是哪个传感器会很有趣。 只是一个想法。

    此致,

    jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan,您好!

    如果您愿意,可以直接联系该线程的作者,查看他们是否可以向您提供有关该线程的任何信息。