This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] opa544:OPA544降低了4dB增益

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618276/opa544-opa544-drops-4db-gain

部件号:OPA544

我有一个设备使用opa544作为音频放大器。 此设备已生产多年,没有任何问题。

最后一批意外生产的某些设备的输出电平过低。

opa544用作增益为10dB (1 + 100K/47k)的非反相缓冲器。 增益不时降低4dB。

到目前为止,我还不能找到这方面的任何原因。 我的问题是:

1. opa544的生产代码为53Z02SV。 这是有效代码吗?

2.使用此代码时,opa544是否存在任何已知问题

此致

Peter Pfeiffer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我尝试了解您的问题,但我必须获取一些信息。 请分享:
    -应用程序的示意图
    -使用的频率/频率,负载,电源电压
    -工作温度范围是多少

    由于OPA544是一个功耗运算放大器,因此它可能会面临高温。 看一下数据表,这可能会导致增益-带宽产品的变化,从而导致增益的变化。 在高频率下,输出电压还受转换速率的限制。 超过此范围可能会导致信号失真。
    为保证安全:您说收益下降时有发生。 您的意思是,在初始状态下,10dB的增益到目前为止随机变化到6dB,并在一定时间后恢复到10dB? 或者您是否必须关闭设备并等待其恢复? 还是在更改一次后仍保持在6dB? 它是一次下降还是需要一段时间才能达到6dB?
    您是否在这种情况下监控了设备的温度?

    最佳,
    Miriam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    您是否仍面临此问题? 如果您需要更多帮助,请联系我们。
    最佳,
    Miriam