请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA544 我有一个设备使用opa544作为音频放大器。 此设备已生产多年,没有任何问题。
最后一批意外生产的某些设备的输出电平过低。
opa544用作增益为10dB (1 + 100K/47k)的非反相缓冲器。 增益不时降低4dB。
到目前为止,我还不能找到这方面的任何原因。 我的问题是:
1. opa544的生产代码为53Z02SV。 这是有效代码吗?
2.使用此代码时,opa544是否存在任何已知问题
此致
Peter Pfeiffer