This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870:使用基于变压器的差动到单端转换器输出级

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621484/pga870-using-a-transformer-based-differential-to-single-ended-converter-output-stage

部件号:PGA870

您好,

请您确认以下拓扑是否正常,其中我使用基于变压器的差分至单端转换阶段(如下所示)来使用转换后的输出驱动单端缓冲区? 假设缓冲器的输入电阻为100kohm

谢谢!

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anoop,您好!

    您可能需要在缓冲器的同向(+)输入端插入50欧姆电阻器接地,以匹配单端变压器的阻抗。 否则,原理图看起来很好。

    此致,
    Rohit