This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304:使用分离式+/-2.5V电源时的峰值到峰值输出摆幅

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621588/ths4304-peak-to-peak-output-swing-with-split--2-5v-supplies

部件号:THS4304

您好,

您能否确认THS4304安培(带+/-2.5V分电源)的峰间输出摆幅? 数据表中似乎仅提供了单电源摆动

谢谢!

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anoop,您好!

    峰值到峰值输出摆动主要随电源电压而变化。 对于具有5V电源的THS4304,在RL = 100ohms时,任一电源都有1.1V输出余量。 因此,峰间输出摆幅通常为(+VS - 1.1V)至(-VS + 1.1V)或3.9V至1.1V,如数据表第5页所示。

    类似地,使用+/-2.5V电源时,典型的峰到峰输出摆幅为-1.4V至1.4V,RL =100欧姆,-1.5V至1.5V,RL =1kohms。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Rohit的确认