This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:OPA569的汇电流/功率能力

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620471/opa569-the-sink-current-power-capability-of-opa569

部件号:OPA569

TI专家,您好:

我有一个关于OPA569的问题,关于汇电流或汇功率能力?

OPA569可以输出2A电流,我可以将它作为源电流容量,那么什么是汇电流, 与输出电流相同?  如何计算散热器功率?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiper,

     

    OPA569的CAN源和接收功能为+/-2A。  限制在于正负轨能力相对于输出电流的输出摆幅。  这可以在OPA569数据表第5页前面的2个图形上看到。  

     

    请注意,如果输出端=+/-2A的电源为5V,则输出摆幅距离正极轨大约为140mV,距离负极轨大约为200mV。   放大器的直流负载功率消耗是输出电流乘以输出级晶体管上的电压得出的。  以下显示了直流负载的源或汇方程:

     

    直流负载放大器耗散(源):PD (源)=(V+-输出电压)*输出电流

    直流负载放大器耗散(散热器):PD (散热器)=(V--输出电压)*输出电流

     

    请记住,为了计算具有直流负载的放大器的总功耗,还需要考虑静态电流的功耗。  功耗静态电流的公式如下所示:

     

    PQ=IQ*VS ,其中VS-VCC-VEE

     

    直流负载的放大器总功耗为:

     

    Pamp_total = PQ + PDC_Load  

     

    有关功耗的详细信息,我在下面附加了一个链接,链接到TI精密实验室视频,该视频详细介绍了此主题。

     

    此致,

     

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol:

    感谢您的详细回复。

    直流负载放大器耗散(散热器):PD (散热器)=(V--输出电压)*输出电流,

    如果我使用单电源,V=-5V和V-= 0V,负载=2A,Vout = 4V, PD (吸入)=8W?

    谢谢

    刘若明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiper,

    示例:单电源,V-=-5V和V+= 0V,负载=-2A,Vout=-4V,意味着输出端存在2欧姆负载。 PD (吸入)=(-5V -(-4V))*(-2A)= 2W。

    此致,

    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol:

    理解,非常感谢您的回复。

    Tiper