This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8802:推杆输出的自振问题#39;s

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620871/tlv8802-the-self-oscillation-problem-of-follower-s-output

部件号:TLV8802

尊敬的:

我们的客户使用TLV8802的通道B作为电压随动件,输出B连接到正极A (作为直流偏压)和比较器的正极-(作为比较器),V+的电压为3.6V。 当+In B通过分压器电阻施加到1.8V电压时,OUT B的波形应在1.8V电平下稳定。 但是,OUT B的波形具有约2K频率的自振荡,50~80mV振幅。 因此,他们移除了连接到B输出的C11 (0.1uF),但没有改进。 然后,它们移除了连接到输出B的C49 (0.1uF),波形似乎不再明显自振。

那么,为什么两个0.1uF电容器会在 随动件的输出处产生自振? 我们如何避免 自我振荡? 计算 自振荡波形的频率和振幅的公式是什么? 非常感谢!

客户的SCH如下所示(红色"x"标记表示不焊接):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw您好!

    一般而言,您不能将电容器直接放置在运算放大器的输出上。 大多数运算放大器将开始振铃或振荡,小至50pF。 跟随者是最不稳定的配置。

    TLV8802是一款纳米功率放大器,对电容负载更敏感。 0.2uF是负载太大。 对于所示电路,拆下C11和C49应停止摆动。

    通常,电阻器位于输出和负载电容之间。 对于纳米级TLV8802,串联电阻器可能需要大至20k-50k。

    有关 更多信息和解决方案,请参阅TI Precision Labs的稳定性视频和材料。

    同样,由于8802是一款微功率器件,它无法驱动大量电流。 100K是重负载。 您可能需要增加反馈电阻值(R4,R5)。 如果未填充R50,则比较器输入的直流偏压路径也似乎不存在。 R50应该相当大,例如1M (适当地调整C43)。