This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:直流耦合ADC驱动器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, LMH6552, OPA695, LMH6702, ADS5553, OPA659, THS4541, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620703/lmh6552-dc-coupled-adc-driver

部件号:LMH6552
主题中讨论的其他部件:THS4509,, OPA695,LMH6702,ADS5553,OPA659, THS4541, TINA-TI

你好

我想将LMH6552或THS4509用作 直流耦合和单端拓扑中的ADC驱动器。

增益为0.5V/V,电源为2Vpp和50欧姆。  (RF=301 rg=294 56.9)

但源具有少量输出偏移。 (部分mV最大值)

我在一些应用手册和数据表中研究过,我应该在FDA输入处应用一些相等的直流电压。

我无法非常 准确地测量输出偏移。

如何提供 此电压并将其应用于FDA的第二个输入端?!!!

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好xyz xyz:

    这两种放大器都适用于直流耦合ADC驱动器。  是否可以指定正在使用的ADC?  单端是什么意思?  ADC输入是否为单端?  

    输入信号的公共模式是什么?  ADC的常用模式是什么?

    通常,我们建议将功放设置为具有对称于ADC共模的电源,并将共模输入设置为此电压。

     输入电压随后与输出电压相偏移。  此偏移在rg和RF电阻器之间划分。

    对于此应用,单端运算放大器(如LMH6702或OPA695)可能值得一看。  您仍然可以 使用端接电阻器管理直流换档。  

    LMH6552和THS4509的数据表中都有示意图,显示如何驱动第二个FDA输入。  

    一旦我确定您将使用哪种电路,我可以提供更多建议。

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    单端拓扑是:

    http://www.ti.com/download/kbase/adc/DifGain.htm

    (也可以通过Analog Devices使用DiffAmp Calc 3.1 v。1)

    ADS5553

    FDA规范:Vocm=1.65V Vcc=+5和Vee=0

    电源为2Vpp,50欧姆

    在直流耦合拓扑中,我应该对FDA的第二个输入应用一些直流电平。

    但我的问题是:

    第一个输入的直流偏移量为mV。

    例如,我有一个50欧姆的OPA659电缆驱动器,但OPA659输出端的直流电平为mV。 我想用直流耦合拓扑将此同轴电缆连接到FDA。

    对于某些mV,是否需要在FDA的第二个输入处提供此直流电平?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你没有什么建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好xyz xyz:

    是否可以使用负极电源,如-2.5V?  这将为您提供更大的灵活性。  放大器输入引脚上的0.851V接近负电源电压,会增加失真。  即使摆动仅为0.5Vpp,输出电压为1.65V也是相同的。  

    在您的示例中,两个放大器输入上的Vs DC为0V,这两个输入具有相同的电压,但在0V和5V电源的情况下,电压相当低。  

    评估放大器的最佳方法之一是使用TINA-TI仿真程序并进行瞬态仿真。  我对您建议的电路进行了测试,发现放大器需要负极电源才能在1.65V共模下工作。  我们确实有像THS4541这样的放大器,它们设计为在类似于您的电路中工作,但速度不如LMH6552快。   

    e2e.ti.com/.../LMH6552_5F00_ADC_5F00_Driver.TSC

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的关注和推荐。
    实际上,我可以在FDA的输入端放置1uF电容器(我的意思是交流耦合),但当我检查频率响应时,FDA的输入端出现峰值! 但是在FDA的输出中它消失了:)但是你仍然可以在噪声分析中看到峰值:)

    峰值接近FDA输入的切断频率。

    谢谢