This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:音频放大器:差分输出布局指南

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621414/opa1662-audio-amplifer-differential-output-layout-guidelines

部件号:OPA1662

您好,

我正在使用 OPA1662AIDR用于音频放大器,其设计要求是以9V p-p (600ohm线路阻抗)输出差分音频信号。

我想知道这种差分音频设计应遵循的任何建议布局路由准则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anand:

    在布局和布线方面,应该没有任何异常-遵循一般布局最佳做法应该足够了。 建议保持两个信号路径尽可能对称,使用接地平面,并尽量缩短轨迹。

    如果此电路将驱动外部电缆负载(例如通过XLR连接器),我建议将输出电阻添加到OPA1662的输出中以隔离电缆电容。 如果要电容耦合输出,我们建议在输出插孔处添加一个放气电阻器至接地。 添加TV二极管以进行ESD保护也是一个好主意。  

    我们还建议将输出连接的屏蔽连接到机箱接地(XLR连接器的1号插针或TRS连接器的套管)。