This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4180:使用OPA4180和非对称电源的Unity Gain缓冲器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4180, OPA4191, OPA4192, OPA4196, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620477/opa4180-unity-gain-buffer-using-opa4180-and-asymmetric-power-supplies

部件号:OPA4180
主题中讨论的其他部件: OPA4191OPA4192OPA4196OPA4197

你好。  我有一种使用OPA4180s作为放大器的设计 ,因此我想在需要单位增益缓冲器的不同位置使用同一个部件。  电源为+3.3V和-12V。  在我讨论的情况中,输入信号是2.6V的固定电压,但我发现一些缓冲器级的输出电压是3.2 +伏。  将OPA4180用作统一增益缓冲器时是否出现问题,如上所述?  我在数据表中找不到这种警告。  如果此部件不适合此应用,是否有人会推荐具有极低偏移电压的替代产品?  2.6V输出是微处理器的参考电压。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步研究,这似乎是一个愚蠢的错误,超出 了Vcc-1的共模电压范围。  是否有符合上述应用的更换部件建议?  似乎几乎所有四分之几都有Vcc-1或更大的CMR。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我们有几个四路运算放大器,其输入共模电压范围超出两个轨;请参阅OPA4191,OPA4192,OPA4196和OPA4197。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek -感谢您的回复。 我看了一下您提到的这三个部分,例如,OPA4192似乎是最好的选择。 但它有这种异常行为,如图14所示,我对此不清楚。 它声称VCM (0)在输出中存在"打嗝",我猜是因为输出驱动器从N通道切换到P通道。 VCM (0)是什么意思? 输入电压通过零电压点切换时,是吗? 提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    VCM是运算放大器输入处的平均电压(Vp + VN)/2。 这与输入信号的关系取决于您使用的拓扑。 例如,无论应用于同相引脚的电压是多少,反相放大器都保持着共模电压常数,但在同相拓扑中,共模电压随输入信号一起移动。 如果您的应用中不能容忍此过渡区域引起的交叉失真,您可能需要使用反相放大器,或确保您不在过渡区域内操作。