This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:最大输入偏置电流

Guru**** 2768895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619817/ina180-maximum-input-bias-current

部件号:INA180

你(们)好

您是否有INA180A3和A4的最大输入偏置电流规格?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Na na:

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    最坏的情况应该是每个输入的广告80uA。

    器件数据表的图20,21和22显示了有关偏置电流如何根据其他外部标准(如温度和共模电压)变化的更全面概述,并可更好地回答您的问题。

    最后,当部件断电时,会出现静态电流图解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,你好

    感谢您的回复。

    我认为输入偏差80uA实际上表示+/- 80uA,它是从一些标准偏差中导出的。
    我的理解是否正确?

    如果是,请告诉我 σ 价值来自什么? (例如 +/- 1σ?)

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,nana:
    如果您让我知道您的操作点,这样我们就可以验证行为,这样可能会更容易。
    通常,只要Vsense大于或小于器件电源,电流输入偏置吸收器和电源就会可靠地打开
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,你好

    感谢您的回复。

    这是一个似乎很难回答的问题。

    让我结束这一发言,并感谢你的合作。

    BestRegards