This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272-Q1:带"4G"和不带"4G&quot的零件有何不同?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2272-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621036/tlc2272-q1-what-is-the-different-between-the-part-with-4g-and-without-4g

部件号:TLC2272-Q1

大家好,

TLC2272QPWRQ1和TLC2272QPWRG4Q1之间有何区别

此致,

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jon,

    本世纪早期,集成电路从非绿色包装过渡到绿色包装。 在这段时间内,由于装配需要新的和不同的材料,一些客户没有准备好进行绿色包装。 这些客户不想接收绿色设备。 然后,有些客户已经过渡到绿色封装设备,他们只需要这些设备。

    TI建立了一个系统来分别指定非绿色和绿色器件。 较早的TLC2272-Q1非绿色设备将使用QPWRQ1命名,而新的绿色设备将使用QPWRG4Q1命名。 最终,所有产品都转换为绿色包装,无需保持 特殊G4称号。

    所有当前的绿色产品都使用QPWRQ1命名,并且不再提供QPWRG4Q1。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程