This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:lmv35.81万倍增益模块

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619064/lmv358-lmv358-100-times-gain-module

部件号:LMV358

您好,先生,我有LMV358分路板(红色模块- 100倍增益)。 我用它来放大我的输入信号100 MV方波。但LMV358生成的输出就像附加文件一样。我没有得到一个实际的方波作为输出原因? 建议我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:LMV358

    您好,先生, 我是否可以使用 LMV358红色模块来实现10 Hz频率?  

     我可以为模块提供多少电 压输入?

    如果我的输入是100 MV,那么生成了多少输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehul,

    让我们看看100mV * 100 = 10V;您的电源为5V,因此10V不可能。

    输入是否始终是方波? 所需输出是否始终为0V至5V方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我的输入总是方波。先生,当我设置高频率时,还有一件事是输出良好。  

    此模块是否可用于低频(如10 Hz)? 我想放大10 MV方波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehul,

    我相信您的电路连接不良。 LMV358在10 Hz时工作正常。

    以下是两种不同的方法来获得满刻度输出。

    顶部放大器的增益为100。 但是,设备的VIO错误(最高+/-7mV)也会获得100增益。 因此VF1 =(VIN + VIO)* 100

    底部的放大器是一个反相比较器,具有一个50mV的输入。 因此VF2 = 0V (如果VIN >50mV)或5V (如果VIN <50mV)。 如果换用输入引脚,则输出可以是同相的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只有4个连接。

    VCC =5V,由Arduino uno 5V引脚应用
     
    GND =所有接地共用
    VIN= 从示波器BNC到跳线(功能角器)
    Vout =示波器上的通道1
    我为完美输出设置了多少输入?
    我用跳线连接所有设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Methul,

    好的,我看到了四个连接。 LMV358的每个放大器有3个引脚,并具有共享的电源和接地。
    连接列表仅显示1个输入;运算放大器有2个输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    将bandwidht设置为15.9 kHz的含义是什么? lmv358生成500 Hz到1 kHz频率的完美方波。它在10 Hz时不会产生实际的方波。我拥有所有安全连接。我使用过下面的放大器。请检查下面的链接。

    www.ebay.in/.../22.2361万294935</s>29.4935万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehul,

    问题在于标有绿色矩形的高通滤波电容器。 盖子加上103 (10k)电阻限制较低的可用频率。

    对于最小1Hz的10 Hz信号设置上限,即1/(2pi*1Hz*1万 ohms)=16uF,10uF应足够接近。

    我建议更改两个大写字母。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,先生,

     但请提供16个微法拉第 电容器的完整额定值? 我需要购买多少电压电容器?  

    在模块值中,这些 高通电容器是什么?  在拆除这些带焊接铁的电容器之前,我是否需要采取任何预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehul,

    电容器的额定电压应至少为5V。 封装尺寸可以从板上测量。