This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341:IC发生故障并在供油轨上消耗大电流

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621091/lmv341-ic-fails-and-draws-a-high-current-on-the-supply-rail

部件号:LMV341

我们使用LMV341IDCKR运算放大器作为电压感应设计的一部分。 单倍电源电压为5V。 输入电压可能会在0和80V之间变化,并且有一个电阻器分隔器可将其降压。 我们有这些模块(1000个)的服务器在现场运行,并且最近返回了一个单元,在该单元中,特定的IC发生了故障。 是否有任何特殊原因可能导致此故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriya,

    我看不到电路有任何问题。 放大器出现故障的方式是什么? 在故障期间,您能否提供所有引脚上的电压?

    部件是否由于高电源电流而过热或拉下供油轨?

    这是在生产中还是在现场返回时失败/您知道故障率吗?