主题中讨论的其他部件: MSP430G2553, MSP-EXP430G2, TLV2780
您好,
我尝试在串行模式下使用LMP8358测量应变仪。 在我的应用中,尽可能降低功耗非常重要。
因此,我在大多数情况下都会关闭LMP8358和应变计,并定期启用它们(每20毫秒,每50个样本/秒)以测量应变计值。
当我要测量应变仪时,首先启用LMP8358,等待大约100 us (根据数据表, 典型所需时间为85 us),然后激活应变仪并等待输出沉降
然后阅读。 应变仪消耗大量电流,因此,减少IA沉降时间以尽量减少激发时间并因此降低功耗至关重要。
根据数据表,增益=1000和comp[2:0]=011b TS=4 us,这很好。 不幸的是,增益=1000对于我的应用来说太多,并且显著降低了应变仪动态范围。
我想使用增益=100或增益=200的IA。 我用这两个增益尝试了不同的补偿值,但稳定时间远远高于4 us。我尝试了这些设置:增益=100,comp[2:0]=1.01万
(数据表中此增益的建议comps),增益=200,comp[2:0]=0.100111亿。 在所有情况下,沉降大约是15至20我们(4我们的沉降要高得多)。
我是否错过了一些东西或芯片在较低增益中的响应较慢?