This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320-Q1:150°C参数

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2320-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620938/opa2320-q1-150-degrees-c-parameters

部件号:OPA2320-Q1

您好,

 此设备的工作温度范围高达150°C,但所有参数都经过测试,保证仅高达125°C。

我们是否有125至150度范围内的表征/数据?

如果没有,最好只指定测试范围内的设备。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umberto

    我们确实指定设备最高可达125C,并额外提供工作温度范围,但这两个范围具有不同的含义。

    我们的所有产品(包括OPA2320-Q1)都有两个温度范围:指定范围和工作范围,但我们在生产中进行测试,或保证仅满足指定温度范围的数据表最大/最小参数限制-请参阅数据表条件列了解各种规格。  

    话虽如此, 我们确实描述了高达150°C的大多数运算放大器参数-所有数据表图形都显示-40C至150C的温度范围-这确保了该零件将像高达150C的运算放大器一样工作,但可能不符合数据表的最大或最小限值 高于125 C