This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:输出电流感应

Guru**** 2381770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620569/opa548-output-current-sensing

部件号:OPA548
主题中讨论的其他部件: OPA569

尊敬的先生,女士:

我喜欢使用OPA548来提高电压源的输出电流。
但是,我仍然需要能够测量该增压电压源的输出电流。

我不想添加一个与输出电流路径串联的功率电阻器和一个电流感应放大器,而是想通过简单地在I_Lim引脚上施加电压来限制和感应输出电流。
根据应正常工作的数据表(图41. 可调电流限制)。
例如,当在引脚I_Lim V (I_Lim)=(V-)+ 3.8V处施加电压时,I会将输出电流限制为1A,我可以测量例如I (I_Lim)= 20uA,表示输出电流20uA * 15k = 300mA。
我的假设是否正确? 如果是这样,15k系数的精确度是多少?

此致,
Dick de Jong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dick,

    OPA548上的Ilim引脚实际上不会镜像输出电流,因此不能用于测量输出电平。 设置电流限值将强制恒定电流通过Ilim,范围为0uA至300uA。 此值在内部与输出电流水平进行比较,以确定输出电流是否在设定的限制范围内。 我不确定还有什么对您的应用很重要,但如果您需要一个提供外部电流监视器的设备,您可能需要查看OPA569。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Zak,

    也是为了您的建议。 我需要进一步了解,我需要一些+/- 15V电源电压范围内的东西。 我可能最后会添加一个电流感应放大器。

    此致,
    Dick