This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV772-Q1:禁用双通道设备中的一个通道

Guru**** 2527380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620624/lmv772-q1-disabling-one-of-the-channels-in-dual-channel-device

部件号:LMV772-Q1
主题:LMV772中讨论的其他部件

您好,

我正在使用双通道LMV772。 目前,我的应用程序只需要一个信道。 哪种方法可使器件中的另一个运算放大器不工作? 最好是将其接地还是让其保持浮动状态。

是否有任何应用说明或文档可以解释设计。

谢谢!

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    多余的运算放大器不应浮动。 它会引入不可预测的行为。
    对于双电源,将同相输入接地应该可以正常工作,但我想您使用的是具有单电源的LMV772。 将具有单个电源的输入接地可能会导致输出摆过其电源并饱和。 因此,我会使用缓冲器配置中的多余运算放大器,例如,非反相输入处的Vcc/2,以避免输出饱和。 这样,您就不必使用额外的零件,并确保运算放大器不会浮动。

    希望这有所帮助。

    最佳,
    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Miriam的快速回复。