This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7300:LMP7300用于选择问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7300, LMV393-N, TLV1701, TLV7011, TLV3201, LMV393, LMV7239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620524/lmp7300-lmp7300-for-the-selection-questions

部件号:LMP7300
主题中讨论的其他部件: LMV393-NTLV1701TLV7011TLV3201LMV393LMV7239

大家好,

客户对于LMP7300有两个问题。

问题1:数据表显示“对于精确电平检测应用,TI建议对称滞后值小于5 mV到10 mV。”  

第12页。 对于客户的应用, 滞后值为100mV。 LMP7300能否满足他的要求?  

如果没有,您会推荐合适的设备吗? 如何 确定 比较器设备的滞后值?

问题2:数据表显示"通过优化超速,上拉电阻器和200 kHz至的电容负载故障更新速率

可以达到250 kHz或更高。"(第10页)。 现在客户的切换频率高于500kHz。  

LMP7300能否满足他的要求? 如果没有,您会推荐合适的设备吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    建议的最大滞后值为110mV。 100mV朝向高端,但应该工作。

    LMP7300主要设计用于电池或电源线监控应用。

    它肯定不支持>500kHz。 我真的怀疑它甚至会达到200kHz -你需要过速电压。

    另请注意,LMV7300输入范围不包括接地,因此请确保客户输入电压范围正确。 有效输入范围为高于接地1V至V+。

    滞后可添加到任何比较器。 许多数据表都包含添加滞后的部分。 请参阅LMV393-N数据表应用部分作为示例,或参阅应用手册AN-74。

    通常,比较器的最大“切换率”为1/(2*响应时间)。 因此,对于1MHz (提供一定的裕度),您需要一个响应时间超过500ns的比较器。 输出的电容负载也会影响最大切换速率-因此保持较低的输出电容负载。

    显然,LMP7300的5-15us的速度不足以支持500kHz。 这是预期的,因为LMP7300设计为低待机功率,因此为了节能而牺牲速度。

    上述LMV393应起作用,或更好地使用TLV3201,TLV1701,LMV7239或TLV7011系列。