Other Parts Discussed in Thread: THS4121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS4121 dears,
客户测试运算放大器THS4121输入和输出,未检测到输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Cris,
客户是否在输入端施加直流电压? 如果是,则可能不会在输出处注意到任何信号,因为输入由系列CAP C62和C65进行交流耦合。 另一个原因是 ,应用+/-3mV输入只会产生+/-150mV输出,这是输出处非常小的信号差。 您可能需要将信号增加到 +/-15mV,以便看到任何明显 的输出信号。
此外,客户是否有理由在反馈信号上使用1M欧姆电阻器- R35和R46? 使用1M欧姆电阻器时,电路输出噪音过大。 我建议对 ~10-kohm的反馈使用一个合理的值,然后将rg相应地缩放为200-ohms,以获得-50 V/V增益。
此致,
Rohit