This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:输出共模电压

Guru**** 2995990 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620190/amc1200-q1-output-common-mode-voltage

部件号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他部件: AMC1200

您好,

我在数据表上检查了输出共模电压的规格。

在VDD2从 2.7V到3.6V的范围内,该值为1.15V (最小值),1.45V (最大值)。

这似乎是一个很大的变化。

您能告诉我如何生成共模电压吗?

它是由分压器制造的吗?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naoki,

    AMC1200-Q1的输出共模通常为1.29 V,VDD2在2.7 V和3.3 V之间。它不是由电阻分压器设置的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的回复。
    我知道它不是由电阻分压器设置的。
    它是否与VDD2和输出共模电压相关?

    因为输出共模电压和的变化很大
    AMC1200没有VCOM引脚,
    很难直接连接ADC。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    很抱歉我的DS检查不好。
    DS上的功能框图中提到了此功能。
    电压参考将生成共模电压。

    谢谢!
    Naoki Aoyama