This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022A-Q1:电源中断

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620269/tle2022a-q1-power-supply-interruption

部件号:TLE2022A-Q1
主题中讨论的其他部件:TLE2022-Q1

您好,

我正在检查IC是否可能不能正常工作,具体取决于电源中断的瞬间时间和电源电压值。
下图是一幅图像。 是否存在导致问题的情况?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kaji,

    TLE2022-Q1的推荐电源电压范围为+/-2 V至+/-20 V (+4 V至+40 V),因此它可在非常宽的电源范围内工作。 如果电压短暂下降到低于+/-2 V (+4 V)的最小电源电压,则它可能会停止线性工作,并且根据电压下降的程度,它甚至可能停止作为放大器的工作。 数据表中的图39显示,如果电源电压下降几百毫伏,低于工作最小值Vcc =+/-2 V,则工作电流会迅速下降。 这是内部偏置丢失和放大器内部关闭的有力指示。 发生这种情况时,无法预期正常运算放大器操作。 但是,在电压升回最小值以上后不久,应恢复正常操作。

    去年,我写了一篇博客,介绍当运算放大器处于供电电压不足的情况时会发生什么情况。 这可能会为您提供更深入的见解。  

    e2e.ti.com/.../op-amp-supply-limits-are-they-critical-part-2

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程