This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:OPA2134运行过热

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2134, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619552/opa2134-opa2134-running-hot

部件号:OPA2134
主题中讨论的其他部件: TL072

大家好,

我希望有人能帮助我。

因此,我遇到了我不理解的AOP (OPA2134)问题...它正在发热。 我的意思是,即使在空闲状态下,也很热。

这是背景;我设计了一个使用TL072 AOP的前置放大器,它工作得很好。 但我想减少鼻部,因此我用OPA2134取代了这些TL072,  

现在噪音很好,但是Opas变得很热,一定要慢慢地发出声音。 在大约5分钟内,他们就变得可以用手指了!

以下是我尝试过的模式,不成功:

-在V+和GND之间以及V-和GND之间为所有AOP (最接近的引脚)添加100nF帽

-我认为问题在于电源(对称电源),所以我将它从线性架构改为交换架构,当然具有良好的电流输出功能

我没有注意到这些AOP周围有任何振荡

-我已经检查了各级之间是否有耦合电容器

- AOP的输入"+"与电阻器相连(即中间电源,因为AOP配有+/-15V)

没有什么效果,我的意思是声音非常好,音频很专业,但AOP仍在运行...  

但并不是所有的都是,有些真的很热,有些则是中等热...

TL072一切正常,没有任何热点。

是否有人已经遇到了这种问题?

感谢你的帮助!!!

步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stef,

    OPA2134只能发热,因为它会消耗封装内的大量电能。  如果您使用反相配置,反馈电阻就是您的负载,因此您必须根据输出电压信号和输出电流的大小来计算RMS输出功率, 然后将其与PDIP或SOIC封装的100C/W或150C/W热阻结合使用,以确定高于环境的温升。  

    请查看以下链接以讨论运算放大器散热注意事项:

     

     

    如果您需要进一步的帮助,请转至下面的"使用丰富格式"以提供电路原理图,您可以在此处附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marek:

    感谢您的准确回复。

    我理解你的意思,我将要计算这些费用参数,也许它会帮助我解决问题。

    但有一件事我仍然不理解:这是OP2134和“简单”TL072之间的行为区别? 我的意思是,如果AOP环境中的组件(反馈,电源)的特性对于这两个参考是相同的,则它们应该具有相同的温度耗散。 你不这么认为吗?

    再次感谢您的帮助,

    步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stef,

    OPA2134和TL072之间存在一些主要差异;对于其中一种情况,由于OPA2134的单位增益带宽在TL072中为8MHz与3MHz,因此典型静态电流有显著差异:分别为4mA与1.4mA。  此外,如果使用SOIC (D)封装,则TL072热阻为97C/W,而OPA2134则为150C/W。 因此,如果仅计算静态条件下的结温升(Iout =0),+/-15V电源的TL072结温升将为: ΔT =(30V*28A)*97=8°C,而0.0.2134万温度将上升:ΔT =(30V*0.008A)*150=36 OPAC。  

    当然,您需要针对您的特定负载条件重新计算这些值,这将进一步提高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Marek:

    我再次感谢你作出了完整和详细的答复。 你说的完全正确,你的计算与我的原型上发生的情况完全一致。  

    如果使用其它负载值,则对于“较热”的OPA2134,我的温度将达到58,5°C。 显然这就是我问题的线索!

    此致,

    步骤