This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:当输入拉至地下时,零件锁扣

Guru**** 2773835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620076/lm2904-part-latches-when-input-pulled-below-ground

部件号:LM2904

客户发现  LM2904 锁住了一些东西,并且Vcc电源消耗了过多的电流。   将运算放大器的其中一个输入短拉至地下,这似乎是锁定的触发器。   在过去,他们曾看到过这种情况(将输入拉至地下),导致输出“反相”,但不会锁定。  

 

为了让事情变得更有趣, 他用一个较旧的日期代码替换了该组件,并且没有发生锁定。    因此 ,两部分问题:

 

(1)将输入短时间拉至地下(~-1.5V)是否会导致此设备锁定?  

(2)是否有另一个双soic8部件不能闭锁?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allen,

    我以前从未见过这种情况。 LM2904通过标准-100mA锁定,这意味着ICC电流不应锁定。
    -1.5V相当大,客户是否知道有多少输入电流流动? 同时尝试获取完整的部件号和数据代码标记。

    要更换LM2904,我需要知道VCC电压。