This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA 656.

Guru**** 2945710 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615198/opa-656

主题中讨论的其他部件:OPA656, TINA-TI

我需要放大雪崩光电二极管电流信号。我使用opa656电流至电压放大器放大。但输出信号包含高噪声,所以请告诉我如何消除噪声。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tharindu,

    您是否可以将OPA656电流连接到电压放大器电路的原理图附加到其中? 此外,您正在使用的雪崩光电二极管部件号是多少? 您是否尝试在未应用信号的情况下测量输出噪声并尝试将其与TINA-TI中的OPA656电路关联?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我们所用电路的示意图。 第一个是变速器阻抗放大器,第二个是电压放大器,两者都单独工作,但一起不工作。 当它一起工作时,会发出很大的噪音。 无论输入信号频率如何,输出信号的频率始终为50Hz 1。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tharindu,

    您缺少TIA输出级和电压放大器负输入之间的串联电阻器,后者主要设置电压放大器的反向增益。

    此外,反馈中的2M欧姆电阻器在TIA和电压放大器输出处产生非常高的4kTRf噪声。 为了降低输出噪声,请尝试查看您是否可以将TIA级上的RF值降低到100k或更低,然后再降低电压放大器级的RF值。

    如果您注意到50Hz的恒定输出信号(无论输入信号频率如何),则第一个OPA656 TIA阶段可能会振荡。 我建议您在TINA-TI中模拟电路,以确保电路在没有任何振荡的情况下正确模拟,然后继续硬件实施。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rohit:
    感谢您的友好合作。 我们尝试从TINA模拟它。 但是在组件列表中找不到AD500-8雪崩光电二极管组件。 请帮助我们。 如何为模拟添加AD500-8光电二极管? 其数据表附在此处。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tharindu,

    您可以使用下面的TINA-TI电路来模拟光电二极管组件。

    在下面的TINA-TI电路中,您可以将R3设置为0欧姆 ,将R1设置为2莫姆 ,这是您所展示的方式,以获得第二级的极高增益输出。 但是,我不建议这样做 ,因为 该部件会放大大量 噪音,并最终 导出输出。 而且 ,级联增益将如此之高,几乎不可行。

    我在 第二级上使用了更合理的RF和250欧姆的rg,将 其增益设置为-1。 如果需要,您可以围绕RF和rg来获得更高的增益值。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../OPA656_5F00_TIA_5F00_VoltageFollower.TSC