This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:窗口比较器:输出短路。

Guru**** 2912900 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1702, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620043/tlv1702-window-comparator-outputs-are-shorted

部件号:TLV1702
主题中讨论的其他部件: TLV1701

在数据表中,TLV1702有一个窗口比较器示例。 两个TLV1702的输出短路。 如果一个输出为高,另一个为低,这是否会导致任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiwei,您好!

    这是"或"输出。 两个比较器都可以使输出降低。

    TLV1701输出是"集电极开路",只能拉低电平。 将它们想象成继电器开关接地。 查看数据表第11页上的方框图。 请注意,输出引脚只有一个晶体管接地(V-)。

    输出本身不能拉高,需要上拉电阻器(上拉)才能“高”。

    由于每个输出只能连接到接地,因此输出之间没有电流,因此它们不会相互损坏。

    比较器有两种主要输出类型,即"集电极开路"(或CMOS的"漏极开路"),只能拉低电流。另一种类型是"图腾柱"或"轨对轨"输出,它可以接收和输出电流(这是您所想到的输出类型)。

    *如果*这些是"Totem Pole"输出,则不能,您不能将这些类型的输出连接在一起,因为如果输出状态不同,一个输出会使另一个输出短路。

    所以电路是好的,实际上是很常见的。 但您需要使用正确的输出类型(Open Collector)。